This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB936-Q1:MAP 与 UB913相结合

Guru**** 2593120 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/896301/ds90ub936-q1-map-combined-with-ub913

器件型号:DS90UB936-Q1
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

大家好、

我正在考虑在 STP 电缆上将 DS90UB936与 DS90UB913结合使用。

是否可以为此组合使用利润分析计划?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinji、

    是的、MAP 在解串器侧运行、并且支持936。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    谢谢你。

    MAP 不仅可用于 TI 的 EVM、还可用于连接 I2C 的定制电路板?

    如果是这种情况、将 USB2ANY 连接到 I2C 的 ALP 软件足以运行 MAP?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinji、

    是的、没错。

    此致、

    Casey