This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK105:阻抗匹配

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/896028/tlk105-impedance-match

器件型号:TLK105

你(们)好

我已经抽取了 AM437x 工业 EVM 的一部分、对 COL 连接有疑问。

首先、我计算并绘制了50R 阻抗和长度匹配的 MII 布线。 然而、由于长度匹配和 DNP 电阻器(第8页中的 R473、R452)、COL 连接变得难以长度匹配

RX、TX、CLK、CRS 和 RX_DV 的阻抗和路径长度相等。 如果 COL 连接不是长度匹配的、这是否是我的卡上的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    COL 信号仅在碰撞检测期间使用、首选为长度 匹配、但不强制。

    此外、TLK105为 NRND。 我建议 使用 DP83822或 DP83826、这是我们全新的10/100M 以太网 PHY。

    此致、
    GET