This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS250:输出电压

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/896069/sn65lvds250-output-voltage

器件型号:SN65LVDS250

您好!

我计划将此板载 IC 用于 FPGA 接口。

例如:1Y 和1Z 的 O/p 引脚将连接到 FPGA 组(1.8V)。

我应该考虑哪些连接要求?

1.8V 就足够了??

此致、

哈里卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harika、您好!

    请查看数据表中的输出电气特性表。  |VOD|介于247mV 和454mV 之间、共模电压介于 1.125V 和1.375V 之间  

    此致、

    I.K.