This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR111:EQ 阶段4设置信息

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/885033/ds100br111-eq-stage-4-setting-information

器件型号:DS100BR111

团队、

您能否提供一些有关此设置如何执行 "EQ Stage 4启用/禁用"的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Braavos、

    打开该位、强制均衡器级4在限制模式下运行。 在这种情况下、输出为零或一(信号正在数字化)。 另一方面、如果该位设置为0、则它将以线性模式运行并通过信号训练序列进行传递。 在这种情况下、器件的运行方式与模拟缓冲器类似。 在通过器件进行信号训练的应用中、需要将该位设置为0。

    此致、Nasser