This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:I/O 直流耦合

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895580/ds160pr410-i-o-dc-coupling

器件型号:DS160PR410

尊敬的 TI:

我想在 输入和输出端使用耦合的 DS160PR410转接驱动器直流。

确实、我需要一些数据表中未报告的规格。

关于输入:

-共模输入阻抗是多少?

-什么是输入偏置电压

-输入共模电压范围是多少

关于输出:

什么是输出共模电压

-输出共模阻抗是多少

-什么是输出共模电压范围

非常感谢您的参与。

此致、

Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    DS160PR410专用于交流耦合环境。 只要您使用交流耦合电容值来适应数据模式的最长运行长度、这将适合您的应用。 请告诉我们您的应用和正在使用的数据模式。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    座席 Nasser、

    我的应用是需要直流耦合的 T&M 设备。 信号可能会无限期保持高电平或 LW。

    DS160PR410为何无法在直流条件下工作? 我可以调节器件输入和输出端的直流电平、但我需要知道我之前消息的 I/O 规格:偏置电压、共模电压范围、共模阻抗。

    可以帮帮我吗?

    此致、

    Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    请注意、不建议使用直流耦合。 请参阅以下文章: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/863934/

    此致、、、Nasser