This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261-Q1:演示板 SPI 存储器:已停产

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/885039/tusb9261-q1-demo-board-spi-memory-obsolete

器件型号:TUSB9261-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB9261

2017年再次询问此问题、建议使用已不再提供的替换器件。 TI 现在建议在2020年将哪种 SPI 串行闪存芯片与 TUSB9261配合使用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

     要使用的已测试 EEPROM 列表、请参阅表7中的 TUSB9261实施指南(修订版 E)。 我认为 M25P10A 应该仍然可用。