This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:在 COM 端口中找不到 TUSB3410器件

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/884976/tusb3410-cannot-find-tusb3410-device-in-com-port

器件型号:TUSB3410

尊敬的团队:

我的客户希望使用 TUSB3410将 USB 转换为 UART。 他们更喜欢使用外部 EEPROM。

因此、他们尝试通过 EEPROM 刻录器刷写 bin 文件。 请执行以下步骤:

1.从 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments Inc\TUSB3x10 EEPROM Burner\Adoader tusb3410_eeprom_burner.bin 中选择文件

2.选择128Kbit

3.编程(在 EVM 上使用 JP2跳线)

  

然后、他们可以在人机接口设备(设备管理器)中看到 USB 输入设备。 但它不会显示在 COM 端口中。

因此、他们无法使用 Tera Term 或 PuTTy 从 UART 读取信息。

您知道吗?我如何让它成为 COM 端口而不是 USB 输入设备? 我们有这样的固件吗?

谢谢你。

此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    Windows 下的 USB 转 UART 需要使用 TI.com 上的 VCP 驱动程序。 USB 转 UART 的 EEPROM 解决方案仅适用于嵌入式系统(非 Windows 操作系统)。