This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:TLK110 DP8822 PHY

Guru**** 2769855 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK110, TMDSICE3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/884951/dp83822if-tlk110-dp8822-phy

器件型号:DP83822IF
主题中讨论的其他器件:TLK110TMDSICE3359

您好!

我在项目中使用 AM33559并获取参考 AM335x ICE EVM Rev2.1。 TLK110用于以太网电路。 我将使用 DP83822代替 TLK110、但我对此情况感到困惑。 根据 AM335x ICE EVM Rev2.1在以太网电路中使用了 MII 和 RMII 协议。  我不想脱离电路结构。 DP83822没有 CLKOUT 引脚、但 AM335X_REFCLK_RMII1信号已发送到处理器。 在电路中很重要。 我可以对 DP83822执行相同的过程吗? 如果可以、如何操作?  相关电路如下所示。 我还意识 到旧版本(media.digikey.com/.../TMDXICE3359_SCH.pdf) TMDSICE3359电路板使用的以太网电路与新版本不同。 此电路有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您希望将 DP838322与 MII 接口配合使用、

    对于 MII: 它在引脚2和25上提供 TX_CLK 和 RX_CLK。

    对于 RMII 主模式:您需要将25MHz 时钟馈送到 XI 引脚。 使用自举电阻器将 DP83822配置为 RMII 模式。 它在引脚 RX_D3 (引脚1)上提供50MHz 时钟。

    此致、

    GET