This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1505:光学隔离

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/896081/thvd1505-optical-isolation

器件型号:THVD1505

您好,

 我计划将以下电路用于光学隔离式 RS-485接口。  是否有人可以确认以下设计是否有效? 我的主要问题是 XCVR 的接收器引脚、其中 IOL 限制为8mA。 而我设计的电流为10mA。 因为光耦合器需要10mA 才能可靠地切换。 请确认这将导致任何问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将对此进行审查、下周初再见。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diwakar、

    此器件的建议接收器输出电流是相对于引脚的低电平输出电压指定的。 只要不超过接收器最大绝对输出电流、就可以有更多的电流流经此引脚来驱动 LED 等器件。 在电流消耗较大的情况下、您还可以期望较高的低电平输出电压、而不是"电气特性"中指定的电压。  

    请告诉我这是否有助于您的设计。

    此致、
    Eric