This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412A:具有 AM6546处理器的 TI PCI-Express 第2代开关或桥接 IC 的最佳选择

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6546, HD3SS3412A, HD3SS3411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/884883/hd3ss3412a-best-candidate-of-ti-pci-express-gen2-switch-or-bridge-ic-with-am6546-processor

器件型号:HD3SS3412A
主题中讨论的其他器件:AM6546HD3SS3212IHD3SS3411

我们的客户希望 通过  PCI-Express 第2代将 AM6546处理器连接到多个组件。
它们 认识到在将 PCIe 连接到多个组件时需要开关或桥式 IC。
每个组件都可以 是单独的主板,例如 PC 主板上的 PCI 插槽扩展。

  似乎 HD3SS3412A 是其中一个候选器件。  
 但是 、TI Web 中有关 PCI 相关器件的种类繁多 、 并且有些旧器件。

您能给我们提供符合 其系统要求的最佳候选人吗?

 要连接的组件数:正在考虑中
假设:1:2、1:3、1:4
 通道数:1或2
工业 级、因为应用是高端 PLC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HD3SS3212I:2通道、1:2

    HD3SS3411:1通道1:2

    我们有4个通道开关、具有1:2、但没有独立额定值