This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:VCC/VDD 电源的最大纹波

Guru**** 2929620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/896294/sn75dp159-vcc-vdd-power-supply-max-ripple

器件型号:SN75DP159

您好~

VCC 和 VDD 是否有任何最大输入电压纹波要求?

我看到另一个讨论提到 VDD 的最大纹波要求< 20mV。

http://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/571472/2096627?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN75DP159%20ripple#2096627

VCC 最大纹波规格如何?

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    老虎

    对于两个电源、我会将其规格定为+/-5%。

    谢谢

    David