This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS1:结至电路板热阻(SOT-23封装)

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/884763/sn65lvds1-junction-to-board-thermal-resistance-sot-23-package

器件型号:SN65LVDS1

我正在寻找 采用 SOT-23封装的 SN65LVDS1DBV (Theta JB 或 Ψ JB)的结至电路板热阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

     对于该器件、θ JB 为26.2、psi JB 为25.8。

    此致、

    I.K.