This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:OUT0 VOD 和去加重寄存器控制

Guru**** 2943270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/896117/lmh1297-out0-vod-and-de-emphasis-register-control

器件型号:LMH1297

您好!

在 LMH1297编程指南中、它提到了在 EQ 模式下运行时、为了控制 OUT0的 VOD 和去加重设置、需要写入哪些寄存器、但没有提到可接受的值范围及其映射到什么。 在本例中、我需要通过寄存器将 VOD 和 DEM 设置为<1in 跟踪配置。

谢谢、

奥斯汀克内纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    在大多数情况下、对于小于1英寸的布线长度、我们应为这些参数提供最小 DEM 和 VOD 设置- 000'b。 通常、在接收端有一些均衡、 最小设置应该足够了。

    此致、Nasser