This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:DS125BR820的 RX 检测

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/896437/ds125br820-rx-detect-for-ds125br820

器件型号:DS125BR820

大家好、

请分享  有关 RX 检测的更多信息吗?

无论是对于 PCIe、需要将50欧姆置于源 端、对于 SATA、需要将50欧姆置于 DS125BR820 RX 端? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    对于 PCIe 应用、我们建议使用默认设置(RXDET =悬空)。  这使得转接驱动器能够检测有效的 PCIe 系统组件终端并在其自身的输入终端上复制检测结果。

    对于 SAS/SATA 应用、不需要将 RXDET 作为系统协议的一部分。  对于 SAS/SATA、我们建议使用 RXDET = 1。

    此致、

    Lee