This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HV-Q1:散热焊盘连接到 GND?

Guru**** 2966510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042HV-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/885007/tcan1042hv-q1-thermal-pad-connection-to-gnd

器件型号:TCAN1042HV-Q1

大家好、

关于 TCAN1042HV-Q1、客户选择了 VSON8封装。

我意识到、该封装还具有散热焊盘、正如数据表所建议的、必须将其焊接在 PCB 上、以确保组件的正确散热。

您能否告诉我将散热焊盘连接到 GND 是否有用、或者是否应该保持悬空(如前所述、将其焊接在 PCB 上)?

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼奥

    散热焊盘连接到器件的基板、该基板与 GND 有一定的连接。 需要将散热器焊接到下方、但网可以是悬空的或 GND 的、而不是其他网。 通常建议使用 GND 的原因是、这通常是 PCB 上最大的网、铜的热耗散量最大。 因此、虽然将其连接到 GND 是有道理的、但只要有足够数量的铜用于散热、它也可以连接到浮动网络。

    此致、