This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:EDP/LVDS 至 MIPI-DSI/RGB 解决方案

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83, DS90CR288A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/896453/sn65dsi83-edp-lvds-to-mipi-dsi-rgb-solution

器件型号:SN65DSI83
主题中讨论的其他器件: DS90CR288A

大家好、

我的客户正在寻找 eDP/LVDS 转 MIPI-DSI/RGB 解决方案。 平台 SoC 提供 eDP 或 LVDS 接口、而 LCM 仅提供 MIPI-DSI 或 RGB 接口。 请告诉我 NS65DSI83是否正常工作。 如果没有、请建议其他解决方案。

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    否、SN65DSI83将不起作用。 我们没有 eDP 转 DSI/RGB 或 LVDS 转 DSI 的解决方案。 对于 LVDS 到 RGB、它们可以使用 DS90CR288A 等解串器。

    此致、

    I.K.