This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS0500:TVS0500

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS0500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895220/tvs0500-tvs0500

器件型号:TVS0500

嗨、我们正在将此部件与电路板集成。 因此、我们进行了预仿真以确定其用途。 作为仿真前的一部分、我们将 设计和开发部分中提供的 PSPICE 瞬态模型附加 到测试台、并进行了虚拟化仿真。 但该模型的运行方式看起来不符合预期。 该模型是否不应以这种方式使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    欢迎使用 E2E!

    通常、当尝试在 PSPICE 以外的其他环境中使用仿真工具时、需要未加密的文件才能工作。

    尝试为 TVS0500使用以下文件。

    此致、

    Andy Roblese2e.ti.com/.../slvmce0.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    感谢您的快速响应、  

    尽管我对 PSPICE 模型有一个担忧。 模型的内部网称为 GND、通过1U 电阻连接到所有接地端。 由于这个名称、我怀疑在我们使用 Cadence 仿真器的情况下、在网表过程中它可能会短接至 testBench GND。 这将使该节点接地、即使 GND 引脚可能未连接到 testbencg GND。

    您能否检查一下是否存在这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    在网表中、实际测试台接地将表示为"0"、而不是 GND。 接地节点只是一个标签。 该节点必须连接到测试台接地才能正常工作。 如果在原理图中没有与 GND"0"连接、GND 标签不会将引脚短接至接地。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,安迪!

    谢谢!