This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:THVD1450的 Vin+

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65175, THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/884801/thvd1450-vit-of-thvd1450

器件型号:THVD1450
主题中讨论的其他器件:SN65175

大家好、

  在数据表 http://www.ti.com/lit/ds/sllsey3e/sllsey3e.pdf中、它提到了最大 Vth+为-20mV、    

但在 10.2.1.4接收器失效防护会话中、它描述了大于200mV 的差分信号将导致高接收器输出。 这让我很困惑。  

同时 、在 SN65175中、数字对齐、

这让我感到很困惑。 那么、我是否可以确认 THVD1450的 VTH+编号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holly、

    电气特性表正确。  RS-485标准允许 Vth 介于+200mV 和-200mV 之间。  THVD1450支持更严格的范围、并且其值始终为轻微负值、因此0V 输入信号被视为"高电平"(而非不确定)。

    此致、
    最大