This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:使用 DS125BR820时链路不能正常工作。(找不到 PCIe 设备)

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895711/ds125br820-the-link-doesn-t-work-well-cannot-find-the-pcie-device-with-ds125br820

器件型号:DS125BR820

大家好、

我的客户正在使用 DS125BR820 for PCIE3.0。 链接不能正常工作。(找不到 PCIe 设备)是否可以帮助您仔细检查 寄存器?  非常感谢。

0x0:0x10

0x1:0x0

0x2:0x0

0x3:0x0

0x4:0x0

0x5:0x0

0x6:0x18

0x7:0x1

0x8:0x0

0x9:0x0

0xA:0x0

0xb:0x70

0xC:0x0

0xD:0x0

0xE:0x0

0xF:0x0

0x10:0xae

0x11:0x80

0x12:0x0

0x13:0x0

0x14:0x0

0x15:0x0

0x16:0x0

0x17:0xae

0x18:0x80

0x19:0x0

0x1a:0x0

0x1b:0x0

0x1c:0x0

0x1d:0x0

0x1E:0xae

0x1f:0x80

0x20:0x0

0x21:0x0

0x22:0x0

0x23:0x0

0x24:0x0

0x25:0xae

0x26:0x80

0x27:0x0

0x28:0x4c

0x29:0x0

0x2a:0x0

0x2b:0x0

0x2C:0x0

0x2D:0xae

0x2E:0x80

0x2F:0x0

0x30:0x0

0x31:0x0

0x32:0x0

0x33:0x0

0x34:0xae

0x35:0x80

0x36:0x0

0x37:0x0

0x38:0x0

0x39:0x0

0x3a:0x0

0x3B:0xae

0x3c:0x80

0x3D:0x0

0x3E:0x0

0x3F:0x0

0x40:0x0

0x41:0x0

0x42:0xae

0x43:0x80

0x44:0x0

0x45:0x0

0x46:0x38

0x47:0x0

0x48:0x5

0x49:0x0

0x4a:0x0

0x4b:0x0

0x4c:0x0

0x4d:0x0

0x4e:0x0

0x4f:0x0

0x50:0x0

0x51:0x85

0x52:0x0

0x53:0x0

0x54:0x0

0x55:0x0

0x56:0x10

0x57:0x44

0x58:0x21

0x59:0x0

0x5a:0x54

0x5b:0x54

0x5c:0x0

0x5d:0x0

0x5e:0x0

0x5f:0x0

0x60:0x0

0x61:0x0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    寄存器中没有任何指示问题的内容。

    均衡设置为最小值

    VOD 设置为建议的电平、DEM 设置为0dB。

    这是一个很好的起点。  我看到 DS125BR820已在其所有输出上检测到接收器终端。  这将为所有通道正确启用 DS125BR820输入终端。

    您是否有关于该应用的更多信息?  

    DS125BR820是否与系统其余部分同时上电?

    上游和下游数据路径方向上是否都有 DS125BR820转接驱动器?

    谢谢、此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢 您的回复。 我让客户检查   当前板和 上一代板之间的差异。 谢谢。