请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65982 主题中讨论的其他器件: TPS65987D
大家好、
我想使用 TPS 为特定应用程序(PD 充电器)创建固件。
我们是否可以在使用自定义工具创建 FW 的同时配置 DIP 开关?
示例我需要创建一个 FW,在该 FW 中,TPS 可用于不同的配置文件,如(60W、85W、15W)充电器。 我需要使用 DIP 开关来从 TPS 提供特定的运算功率。 如果我们可以的话,请告诉我
此致、
ABIN 别名