This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913Q-Q1:最大距离

Guru**** 1138100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/884942/ds90ub913q-q1-max-distance

器件型号:DS90UB913Q-Q1

尊敬的团队:

FDP Link III 的最大范围是多少?在什么情况下? 我认为 FDP II 应该达到100米。

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想补充一点,上述问题与所提及的具体零件号无关,而是与 FDP Link III 有关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    每个部件都没有特定或确定的范围。 我们指定的是整个传输通道的插入损耗预算。  

    如果您可以告诉我您想要使用的零件对、我可以告诉您预算。