This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:TPD6S300A EVM 上的 CC OVP 测试

Guru**** 2531690 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/896105/tpd6s300a-cc-ovp-testing-on-tpd6s300a-evm

器件型号:TPD6S300A

团队、

客户 在 EVM 上进行了测试、并将 CC 引脚电压拖动到5V 以使 OVP 事件发生、这可能会断开 VBUS、作为主动保护功能。 但 EVM 中似乎有两种不同的条件。 第一个没有重试,第二个重试。 我是否可以知道它是否取决于 VBUS 的电压阈值?

非常感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walt、

    您是否能够解释示波器上的通道? 此外、您是否有任何 PD 控制器 EVM 连接到 TPD6S300A EVM、或者您是否使用外部工作台电源为 VBUS 和系统供电?