This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3S014-Q1:关于输出放电

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/896280/tpd3s014-q1-about-output-discharge

器件型号:TPD3S014-Q1

大家好、

对于 TPD3S-14-Q1的 EN =低电平、如果 OUT 引脚连接到其他5V 电源、 输出放电功能将从外部5V 灌入电流、 功率将按如下方式耗散。

-。 I = 5V/300 Ω= 16mA、P = 5^2/300 = 0.08W。 正确吗?

-。 如果灌电流将持续保持、它们需要关注热性能。 除了热性能、是否还有其他需要检查的项目?

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    是、当 IN 引脚电压低于 UVLO 和 EN 禁用时、放电功能将激活。

    但当 IN 电压降低时、放电将失去偏置。  

    如果您将 VIN 保持在 UVLO 以上、EN 禁用并将5V IN OUT 引脚、 放电将保持开启。  

    因此、您需要关注热性能。 除此之外、您还需要对 OUT 引脚电压进行皮重处理、使其不超过绝对最大额定值。