This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C387A:使用单双模式时的最大像素速率是多少? 112M 或170m?

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895999/ds90c387a-what-is-max-pixel-rate-when-use-single-to-dual-mode-112m-or-170m

器件型号:DS90C387A

尊敬的团队:

我的客户使用信号 RGB 输入、双 LVDS 输出模式。 在此模式下、最大像素速率是多少?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    对于单双模式、单侧的最大像素速率为170MHz (双输出侧每通道85MHz)。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    感谢您的帮助!

    此致、

    雪利