This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3301:在浪涌抗扰度测试标准 IEC61000-4-5中、TVS3301的分类等级是多少?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/894152/tvs3301-what-level-is-tvs3301-categolized-to-in-the-surge-immunity-test-standard-iec61000-4-5

器件型号:TVS3301

 大家好、

 我的一位客户正在考虑使用 TVS3301来保护其新产品的30V 系列。

 他们有一个问题,如下所示。 请告诉我您的答案。

问: 在浪涌抗扰度测试标准 IEC61000-4-5中、TVS3301的分类等级是多少? 是4级吗?

 非常感谢您的答复。

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    欢迎使用 E2E!

    TVS3301 Ω 2类、可针对1kV、42 μ s IEC61000-4-5浪涌测试提供高达27A 的保护。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:


     非常感谢您的快速回复。


     下面是我可以向您提出的一些其他问题吗?


     问题1. TVS3301是否已经过 IEC61000-4-5浪涌测试的3类(2kV)或4类(4kV)测试?


     问题2. 如果器件在3类或4类条件下进行了测试、结果是否为"失败"?

     问题3. 您是否对将使用 TVS3301的产品的浪涌抗扰度级别提高到3或4级有任何想法或方法?

           是否可以使用通过任何外部器件提高浪涌抗扰度水平?

     问题4. 如果2个或3个 TVS3301并联、则是否可以增强该情况下的浪涌抗扰性?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Andy:

     请给我回复。

    非常感谢您的答复。

     谢谢、此致、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Andy:

     我得到了以下信息。

     >客户的目标是在 IEC61000-4-5标准的共模测试下为6kV,在正常模式下为2kV。

     感谢您的评论或建议。

     谢谢、此致、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    很抱歉回复太晚了。

    对于第一个问题:

    问题1. TVS3301是否已通过 IEC61000-4-5浪涌测试的3类(2kV)或4类(4kV)?

    在测试期间、对器件进行了测试、直至出现故障、这意味着2级浪涌保护是 TVS3301的最大功能。

    问题2. 如果器件在3类或4类条件下进行了测试、结果是否为"失败"?

    是的。

    问题3. 您是否对将 使用 TVS3301 的产品的浪涌抗扰度级别提高到3或4级有任何想法或方法? 是否可以使用通过任何外部器件提高浪涌抗扰度水平?

    当尝试使用多个器件来防止 ESD 事件时、其中一个器件必然会受到大多数影响。 这可能会损坏其中一个器件、并且无法实现更高的浪涌保护。

    问题4. 如果2或3个 TVS3301 并联、是否可以在这种情况下提高浪涌抗扰度?

    如问题3中所述、如果并联放置2或3个 TVS 二极管、其中一个器件必定会受到大部分影响、因此这将无法使浪涌保护加倍或三倍。 浪涌保护功能可能会得到增强、但我们没有此应用的数据、因此无法保证在应用中正常工作。 由于 TVS 系列的成本已经很高、因此添加更多 TVS 二极管将进一步增加解决方案的成本。

    TVS3301是我们额定浪涌最高的器件、也是唯一能够处理高达33V 电压的双向器件。 遗憾的是、我们的产品系列中没有任何内容可以针对2kV 测试提供可靠保护、而6kV 测试甚至更难以达到。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Andy:

     非常感谢您的回复。

     您 的评论 对客户和我都很有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。