This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:两个 PCA9306连接在一起

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/896240/pca9306-two-pca9306-connected-together

器件型号:PCA9306

客户希望确认:

1.他们是否可以使用两个 PCA9306替代下面的 TAC9617B、并按如下方式进行连接? 是否存在与"1"和"2"端连接相关的任何问题?

2.如果信号频率高达1MHz、是否有任何布局建议/问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要您确保 VREF2大于或等于 VREF1、就可以并行连接多个 PCA9306器件。 由于该器件使用无源开关架构而不是有源缓冲器、因此在选择上拉电阻值时应考虑两侧的负载电容。 上拉电阻与负载电容的 RC 常数将是数据速率的主要限制因素。

    此致、

    最大