This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:缓冲线路上两个 P82B96之间的从器件

Guru**** 2931780 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/896098/p82b96-slave-between-two-p82b96-on-buffered-line

器件型号:P82B96

尊敬的所有人:

我需要知道是否允许以下配置: 两个 P82B96之间缓冲线路上的5V 逻辑从器件。 两个 P82B96之间的总轨道长度约为10cm + 5cm、带有两个 JST 1mm 节距连接器。

非常感谢

Daniele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele、您好!

    这样做并不常见、因为通常使用 P82B96将 I2C 信号转换为更高的电压或使用更强的上拉电阻(即比指定的典型 I2C 从设备支持的电阻值更低的电阻值)。  但是、只要从器件的高电平和低电平电压规格与 P82B96缓冲总线的电压规格兼容、这应该是可以的。

    此致、

    最大