This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:如何使 USB-C 设备处于上行/主机模式并同时充电?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/896116/tusb4041i-how-to-get-a-usb-c-device-be-in-upstream-host-mode-and-also-be-charged-simultaneously

器件型号:TUSB4041I

我使用的是 TUSB4041I 评估板。  我有一部 Samsung S9手机作为上行/主机器件、我有一些外设通过 TI USB 集线器插入。

设置正常、但使用外设 USB 设备时、我还需要为手机充电。  不需要快速充电。  我将提供5V 电源为手机充电。

我已经了解到、这是微型 USB 可以实现的。  您可以使用50k 电阻将 ID 引脚接地、手机将充当主机并接收电荷。  但三星 S9的 USB-C 没有 ID 引脚。  使用 USB-C 是否可以实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    USB OTG (OTG)是 Micro USB 连接器和 ID 引脚支持的较旧 USB 规范。  具有 Type C 连接器的手机不太可能支持 USB OTG、因为只有一部分 USB 产品支持。  

    USB Type C/PD 允许使用 Type-C 电缆中的控制信号进行数据和电源的角色交换、这更有可能是 Samsung 手机支持的功能、但具体细节并不是 TI 能回答的问题。  我可以告诉您、我们的集线器不支持任何数据角色交换、上行端口始终需要连接到 USB 主机。

    此致、

    JMMN