This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:SDA、SCL 信号输入、负电压与其他-0.5V 输入相同? DS125BR820

Guru**** 2987800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895883/ds125br820-he-sda-scl-signal-input-the-negative-voltage-is-the-same-as-other-input--0-5v-ds125br820

器件型号:DS125BR820

大家好、

我们要检查 SDA、SCL 信号输入、负 电压与其他-0.5V 输入相同? 谢谢。  

目前、我的客户板是-365mv。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    当 SCL 和 SDA 在输入模式下运行时、最小值与 LVCMOS 引脚相同。 在器件内部、有集电极开路晶体管。 此外、还有用于输入的 LVCMOS 门。

    此致、Nasser