This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 超声波相位延迟系统

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7316, AFE5812, TX7332, AFE5809, AFE5832LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895786/ultrasound-phased-delay-system

主题中讨论的其他器件:TX7316AFE5812TX7332AFE5809AFE5832LP

我们购买了首款 TX7316评估套件。 它具有用于波束形成的数字脉冲发生器。

现在、我们正在寻找的是:将我们的电子产品与相控阵换能器集成在一起。 我们的电子产品可提供振幅相当高的模拟输出信号。

我想知道、在将500kHz 模拟信号和相位延迟转换为不同元件之前、我们是否有任何解决方案可将其馈送到相控阵换能器中。  

接收信号也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jatin 的注意!  

    不确定是否正在为发送器侧寻找高压放大器。 现在、我们还没有。

    或接收器放大器+ADC。 这是 TI 提供的、例如 AFE5812、AFE5809、甚至 AFE5832LP+TX7332 dDesign。 您可以参考  

    谢谢!

    www.ti.com/.../sboa361.pdf