This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD401:用于5V 电源线

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895264/esd401-usage-in-5v-power-line

器件型号:ESD401

你好

我们能否在承载不超过50mA 电流的5V 电力线上使用 ESD401保护二极管?

或者、建议使用尽可能小的尺寸提供5V 电力线 ESD 和浪涌保护。

此致、

Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    ESD401器件的工作电压为5.5V、因此能够保护您的电力线。 ESD401可根据 IEC61000-4-2提供4级 ESD 保护、并可根据 IEC61000-4-5提供高达4.5A 的浪涌保护。 此外、它还提供0.77pF 的低电容、能够保护高速数据线路。 该器件采用0402封装、可为小型设计提供保护。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andy 的快速回答。