Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550
主题中讨论的其他器件:TCAN4550
尊敬的先生:
我的客户正在为以下序列编程寄存器。 但它不会将模式从待机更改为正常。
您能就此问题向我提供建议吗?
1.检查 TCAN IC 的当前模式是否为待机模式。 如果它不处于待机模式、则通过 SPI 写入将0x0800 [7:6]的值更改为1。
2.通过读取 M_CAN CCCR 值来检查 CCE、INIT 值、如果不是1、则将其更改为1。 在这里、我们确认 CSR 值也是1。
由于我们不使用 CAN_FD、因此我们不对其进行配置。
4.设置看门狗定时器。
5.设置 CAN 时序。
6.按以下邮件附件所示设置 MRAM 设置,如文件第11页的表7所示。
7.要将 TCAN IC 的模式更改为正常模式,请将0x0800 [7:6]设置为2并执行 SPI 写操作。 但是、在发送 SPI 写入命令后、无法将确认模式更改为正常模式。