This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:正在验证 I2C 版本?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539, PCA9539, TCA9517-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895408/tca9539-verifying-i2c-version

器件型号:TCA9539
主题中讨论的其他器件: PCA9539TCA9517-Q1

大家好、团队、

我的客户想要验证 TCA9539、PCA9517-Q1和 SN74LVCG66支持哪个版本的 I2C 通信? 他正在寻求澄清 I2C 的哪个版本、2.1至6.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    我们正在检查此问题、并将在今天晚些时候返回给您。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Julio、

    TCA9539看起来像是在2009年发布的、其中 I2C 规范当时在2.3版上。 这是我们在~2005中对旧器件(PCA9539)进行的引脚对引脚替换、这意味着该器件支持 I2C 规范2.1。 但是、TCA9539仍应符合 I2C 规范2.6。 因此、要回答您的问题、TCA9539应与 I2C 规范2.1至2.6兼容。

    I2C 规范中有一些部分不适用、例如常规调用、时钟扩展、软件复位和器件 ID、但这些是2.6规范中列出的可选支持功能。

    PCA9517-Q1不是我们具有自动认证的器件、而是 TCA9517-Q1。 我知道的所有静态偏移缓冲器都不符合 I2C 规范、而是与 I2C 兼容(不符合 I2C)。

    我无法在线找到 SN74LVCG66。 这是某种定制器件吗? 或者您是否输入了错误的器件型号?

    -Bobby