This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046I:有关 MCU 接口和复位电路的查询。

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895601/tusb2046i-enquiry-about-mcu-interface-and-reset-circuit

器件型号:TUSB2046I

您好!

我们计划在即将推出的设计中使用4端口集线器控制器 IC TUSB2046IBVFR (IC USB 集线器控制器32LQFP)。

我们对此有一些疑问、

该 IC 是否支持与 MCU USB 主机直接连接?
我们是否应将 TUSB2046IBVFR 复位引脚连接到 MCU GPIO 或监控器、以实现正确的复位功能? 需要使用哪种电路进行复位?

谢谢、
Arun  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    1. 是的、IC 可以直接与 USB 主机相连、  主板上的集线器应用有一个参考设计:  http://www.ti.com/product/TUSB2046B/technicaldocuments

    2. MCU GPIO 可用于控制复位或常规复位电路、也可使用无源复位电路或复位监控器。  请注意、如果主机处于开启状态且 DP 上拉电阻处于活动状态、您不希望将集线器保持在复位状态过长、否则主机将尝试并无法连接到集线器。

    此致、

    JMMN