This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168E-SEP:如果其中一个驱动器和/或接收器发生故障、另一个驱动器和/或接收器是否足够隔离、使其仍然正常工作?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895817/sn65c1168e-sep-if-one-of-the-drivers-and-or-receivers-fails-is-the-other-one-isolated-enough-that-it-will-still-function

器件型号:SN65C1168E-SEP

您好!

我的客户对 SN65C1168EMPWSEP 有以下问题:

如果其中一个驱动器和/或接收器发生故障、另一个驱动器和/或接收器是否足够隔离、使其仍能正常工作?

是否存在这种情况下的特定故障模式以及其他情况下的特定故障模式?

感谢您的帮助!

此致、

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    通道之间的共享电路极少、因此在大多数情况下、影响一个通道的单点故障也不太可能影响其他通道。  某些情况例外、输出短路(可能是由于通过连接器端口/电缆耦合的应力而发生的)、 这可能导致该特定输出级的发热、从而可能对裸片产生更全局影响)、或者 ICC 急剧增加(同样、由于发热或系统级问题(如 VCC 因故障而下降)、这可能会产生全局影响。

    最大