This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V-Q1:是否可以在 CANH/L 线路上放置电容器以减轻辐射?

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895716/tcan1044v-q1-is-it-ok-to-place-capacitor-at-canh-l-line-to-mitigate-emission

器件型号:TCAN1044V-Q1

大家好 、是否可以将电容器放置在 CANH/L 线路上以减轻辐射? 我担心它是否会导致违反某些一致性测试。  

这是可以的、什么是推荐值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊托-圣、

    通常、可以在 CANH/CANL 上放置较小的电容作为射频滤波器。  不过、容性负载确实会影响 CAN 波形的时序、并且可能会引入位时序不对称性(因为隐性到显性转换由收发器驱动、但显性到隐性转换更依赖于总线的 RC 特性)。  每个节点可支持的最大电容是数据速率、节点数、线束的容性负载以及控制器器件支持的时序裕度的函数。  常见的方法是每个节点使用小于100pF 的电容来限制对时序的影响。  在诸如5Mbps 的极高速度下、最好在没有额外电容的情况下运行。

    关于一致性要求-这些要求非常不同。  但是、很多时候、系统/ECU 级要求会指定最大节点电容(单端或差分)、因此应小心不要超过该值。  请告诉我这是否不清楚、或者我是否可以帮助提供更多详细信息。

    最大