This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DPS-DONGLE-EVM:DPS-DONGLE-EVM 无法正常工作

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: DPS-DONGLE-EVM, USB2ANY, DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/894852/dps-dongle-evm-the-dps-dongle-evm-does-not-work

器件型号:DPS-DONGLE-EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYDS250DF410

DPS-DONGLE-EVM 无法正常工作,M43DF5529 损坏。

S/N:SV601192-001

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 请告诉我们您使用此软件狗的产品器件型号是什么?  

    2)。 请注意-只要您使用 SMBus 接口、您就可以使用 USB2ANY 盒来替换此软件狗。 下面是指向此框的链接:

    http://www.ti.com/tool/USB2ANY?keyMatch=USB2ANY&tisearch=Search-EN-everything&usecase=part-number

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)。 请告诉我们您使用此软件狗的产品器件型号是什么?  

    à DS250D410

    2)。 请注意-只要您使用 SMBus 接口、您就可以使用 USB2ANY 盒来替换此软件狗。 下面是指向此框的链接:

    à 加密狗功能正常开始、我们可能会在使用 DS250D410测试期间造成短路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 MSP430一开始就在工作、但现在却不在工作、则电路板可能会因某种原因而损坏。 如果它只是 SMBus 接口、则可以使用 USB2ANY 盒代替 MSP430。 或者、最好购买新的 DS250DF410评估板。 您可以与 TI 代表联系、借一个 USB2ANY 复选框来进行检查。

    此致、、、Nasser   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以申请维修、还是联系谁?
    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请联系您购买此评估板的位置。 他们应该能够解决您的问题。

    此致、Nasser。