This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:关于 DS125DF111电源电压

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895493/ds125df111-about-ds125df111-supply-voltage

器件型号:DS125DF111

您好:

我对 DS125DF111电源电压有疑问,使用 IC 时,上电 电压为3.5V (或更大,小于4伏),无法锁定信号,问题出在哪里?

如果上电电压为3.3V、 则正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andyss、

    我假设您在3.3V 电源模式下使用 DS125DF111。 最大电源电压为3.6V。 因此、您的电源可能会达到最大电平。 不建议在最大值下长期运行器件。 您为何以较高的额定电源电压运行? 此外、您能否随附或向我们发送您的原理图。

    此致、Nasser