This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAN TRx 非隔离式3.3V 和隔离式、以实现电动交通

Guru**** 2929880 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD233, ISO1050, ISOW7841, ISO7041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895401/can-trx-non-isolated-3-3v-and-isolated-for-e-mobility

主题中讨论的其他器件:SN65HVD234ISO1050ISOW7841ISO7041

您好!

我的客户正在为电动交通项目寻找 CAN TRx 3.3V。

最大速度1Mbps、无 FD、容错性越高、即使不是主要问题也越好。 应用对成本敏感。

电源3.3V。

我正在寻找 P2P CAN TRx、如下表所示

非隔离式

隔离版本

引脚排列

两个版本也是如此

两个版本也是如此

Alimentazione

3、3V

3、3V 逻辑侧和自供电总线侧

你有什么建议吗?

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼奥

    在我们的 SN65HVD233/235/236器件中、我们针对3.3V CAN 提供的最高故障保护是+/-36V。 这些器件的工作速率高达1Mbps、与所有其他8引脚 CAN 收发器引脚对引脚兼容、引脚5和8具有不同的特性。 这是您正在寻找的解决方案、还是您也在寻找有关隔离式器件的建议?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    是的、谢谢、我现在正在寻找能够与您刚才建议  的 SN65HVD233/235/236器件引脚相同的隔离式器件。

    我们有吗?

    非常感谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼奥

    我们发布的最接近 ISO1050的隔离式 CAN 收发器与引脚对引脚兼容性、但这仍然不完全是 P2P。 它是一个5V 收发器、而不是3.3V 收发器。 我们目前没有任何3.3V 隔离式 CAN 收发器可用、但有支持3.3V IO 的隔离式收发器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    好的、感谢我确实想到了一些 ISO TRx、例如 ISO77xx、ISO7041或 ISOW7841、以预测非 ISO CAN TRx 3.3V。

    非常感谢、

    Antonio