This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:电源路径保护

Guru**** 2931870 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPD6S300A, TVS2200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895454/tps65987d-power-path-protection

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TPD6S300ATVS2200

大家好、

TPS65987D 的硬件设计指南包含一条声明 ,声明“可以考虑各种保护设计:输入功率滤波器(铁氧体磁珠和电容器)、软启动电路(功率 FET)或带 TVS 的输入滤波器。” 我们是否有任何具有这些保护方案的示例原理图? 我无法在我们在线提供的任何参考设计或技术文档中找到任何内容。

此致、
Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    我不确定我们是否有适用于这些方案的特定参考设计、但对于保护器件、您可以使用 TPD6S300A 等器件。 对于 TVS 二极管、您可以使用 TVS2200并将其放置在 VBUS 上、以防止电压振铃上升到 TPS65987D 的绝对最大值以上而造成损坏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的回答。 我的理解是、您是否需要在 VBUS 和 GND 之间连接 TVS2200以及 CC/SBU 线路的 TPD6S300A、以实现全面的保护方案?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。 TPD6S300A 将防止 CC/SBU 线路发生 VBUS 短路事件、而 TVS2200将防止 VBUS 上出现高于 TPS65987D 和 TPD6S300A 的绝对最大额定值的过压事件