This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:主 I2C

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TUSB544
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895691/tps65987d-master-i2c

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TUSB544

大家好、我有关于 TPS65987D 主 I2C 接口的问题。 例如、是否可以使用它对转接驱动器进行编程、如果可以、如何进行编程。

转接驱动器 TUSB544具有 线性均衡功能 、可通过 I2C 进行编程。 看到 TPS65987D 具有主 I2C 接口、是否可以这样使用? 我们希望避免仅使用额外的 MCU 对转接驱动器进行编程。  

查看数据表和论坛无法找到有关如何  控制 TPS65987D 主 I2C 接口的任何信息。 它是从闪存中读取值并通过 I2C 发送还是有特殊的方法?

欢迎您的任何帮助,请提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eriks 您好、

    是的、在这种设置中、您可以使用 TPS65987D 作为 I2C 主设备。 您可以参阅此应用手册、以帮助您开始进行 I2C 主器件编程。 然后、您需要参阅 TUSB544数据表、了解应从 TPS65987D 写入的值

    http://www.ti.com/lit/an/slvae18/slvae18.pdf