This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046A-DCI:制作 DisplayPort 转 USB-C 交替模式软件狗->AC 耦合 DisplayPort?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TUSB1046EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895584/tusb1046a-dci-making-a-displayport-to-usb-c-alt-mode-dongle---ac-coupling-displayport

器件型号:TUSB1046A-DCI
主题中讨论的其他器件:TPS65987DTUSB1046EVM

大家好、

我目前正在设计一个 PCB、将正常的全尺寸 DisplayPort 转换为 USB-C ALT 模式。 有一个 DisplayPort 输入、TUSB1046可将其转换为 USB-C ALT 模式输出(借助 TPS65987D PD 控制器)。

但是、TUSB1046在数据表中未列出这种情况。 它只显示它直接放置在承载 GPU 的 PCB 上、这就提出了一个问题、即如果需要、应该将交流耦合电容器放置在电路板上的哪个位置。 对于 USB 3.x、很明显、始终只在 TX 布线上放置交流耦合电容器、使其尽可能靠近发射芯片。 但对于 DisplayPort 来说、这并不是很清楚、我是否仍然需要在电路板上放置交流耦合电容器、即使它仅接收? 数据表可以在中对此进行澄清、例如"TUSB1046侧的 DisplayPort 不需要交流耦合电容器"、或者其他合适的方法。

提前感谢您的帮助、

Falco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Falco、

    我将参考 TUSB1046EVM 以获取有关如何执行此操作的示例。 在这种情况下、不需要交流耦合。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来确实像我要找的,谢谢!