This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:加热

Guru**** 2923350 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C32, AM26LS31, AM26LS32AC, AM26C31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/893837/am26c32-heating

器件型号:AM26C32
主题中讨论的其他器件: AM26LS31AM26LS32ACAM26C31

您好!  

我们的客户正在使用 AM26C32IPWG4和 AM26C31IPW。 他说、两 个器件的温度都上升到50度。 我们能否请您就我们可以研究哪些可能导致发热的问题提供建议?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    当器件在系统中消耗功率时、它将需要以热量的形式耗散该能量。 器件达到的总温度将取决于所用功率和环境温度(以及各种其他因素)。 在 AM26C32使用其最大额定功率(电源和输入电流处于或接近最大值)的假设情况下、其功耗约为100mW。 TSSOP 封装的热阻约为100C/W、这相当于器件与环境温度之间存在10C 的差异。 请注意、此计算包括粗略估算、忽略 PCB 设计和气流等其他主要因素的散热。  

    根据上述说明、器件是否具有足够重的负载、能够消耗接近其最大额定功率的电流? 器件的所有功能是否正常工作? 是否可以测量器件或系统的电流消耗?

    需要检查的其他事项可能是器件与 PCB 焊盘的连接(没有多余的电阻或热阻、尤其是在电源引脚和接地引脚上)、或者器件靠近另一个器件时温度也相似或更高。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好吗? Eric。
    我应该如何处理 AM26LS32未使用通道的输入和输出引脚?
    我可以打开未使用的引脚吗? 还是应该连接到 VCC 或 GND?
    我使用 AM26LS32的四个通道中的三个、其中一个通道未使用、但未使用任何通道连接到未使用通道的输入/输出引脚。 这是否是 AM26LS32加热问题? 在 AM26LS32数据表中、描述了无法处理未使用引脚的方法。
    我在一个板上使用多个 AM26LS32和 AM26LS31、但所有 AM26LS32和 AM26LS31都有异常发热。 这些器件周围没有特别的热量。
    此外、DC5V 电源线和 GND 模式没有特殊问题。
    连接到 AM26LS32输出端的负载器件是 Toshiba 的 TLP2168 Photoceocr、其驱动电流为7mA。 使用 AM26LS32输出驱动光电元件的方法是否有问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面的原理图是电路板的 AM26LS32连接图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Goowoon、您好!

    感谢您分享原理图。  TLP2168的 LED 的电流要求似乎大于 AM26C32的建议输出电流。 此电流消耗可能是您看到温度升高的原因。  原理图显示、该设计包含的 AM26LS32AC 输出电流稍高、但仍低于 TLP2168规定的14mA 最大额定值。 该特定器 件的工作温度范围也略低-同一系列中的等效额定值为 AM26LS32AI。  

    您提到 过、AM26C31线路驱动器中也会出现温度升高的情况。 您能否分享其中一个电路的原理图? 我不认为上述电流消耗不适用于驱动器。  

     可以将未使用的 RS-422输入/输出和数字输出保持悬空。 诸如使能和 AM26C31的 A 引脚等数字输入应该被接至 Vcc 或接地。 这在原理图中显示正常。  

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上图中显示了 AM26C31电路。

    AM26C31不会产生太多热量。 当使用温度计进行测量时、它是在20度至40度的环境温度下测得的。

    我没有在上面的 AM26C31线路驱动器电路中将任何东西连接到 AM26C31的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Goowoon、您好!

    听起来 AM26C31在上面的电路中工作正常。 我看不到以这种方式驱动器件引脚的问题。  

    根据我之前的答复中的信息、您认为这是您在 AM26C32中看到温度升高的原因吗? 您是否希望获得有关如何减少这种发热的进一步建议、或者考虑到这种解释、这种加热是否可以接受?

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Eric!

    我认为当前的 AM26C31电路器件并不重要。 但是、我认为 AM26C32电路仍然存在一些问题。 连接到 AM26C32接收器的光电耦合器的电流为6mA、但温度从45度上升到50度。 您认为这是正常工作范围吗?

    如果您有任何改进或解决此问题的建议、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Goowoon、您好!

    是的、由于该温度低于建议的最大环境温度范围、因此该温度不应对器件造成损坏。 该器件设计为在该最大环境温度下运行、同时仍消耗其自身功率、因此在发生损坏之前、器件温度可能会升高到超过指定的最大环境温度。  

    发热的原因可能是数字输出引脚的大电流消耗。 这与器件的典型电流消耗相结合、意味着器件可能需要消耗100mW 以上的功率。 由于 TSSOP 封装的热阻相对较高、这将导致温度升高约比环境温度高10至20 C。 该值高于其他应用中可能看到的值、因为该器件的数字输出通常不用于驱动大电流负载。  

    如果您希望降低器件温度、则需要从器件引脚汲取的电流较小、或者可以使用不同的封装类型(例如 SIOC)或散热器提供更多散热。 如果器件能够驱动光耦合器而不出现其他问题、则 AM26C32可以在此温度下正常运行。 但是、结果将意味着系统的工作环境温度可能需要更接近收发器的最大指定限值。  

    请告诉我这是否合理、或者您是否有其他疑虑。  

    此致、
    Eric