This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051GV-Q1:如何在多个 TCAN1051-Q1中设置终端电阻器网络

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895272/tcan1051gv-q1-how-to-set-the-termination-resistor-network-in-multiple-tcan1051-q1

器件型号:TCAN1051GV-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1051-Q1

您好、专家、

我的客户在其设计中使用多个 TCAN1051-Q1、并想检查端接电阻器的正确实现方式是什么?

我的理解类似于数据表图、在外部连接器上只需要一组端接电阻器。 或者、您是否会在所有收发器上推荐终端电阻器?

您是否会检查哪张图纸是正确的实现方式?  

谢谢你。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、您会在总线上使用两个端接电阻、一个端接电阻用于网络的每一端。 由于端接电阻是并联的、因此每个网络使用两个以上的电阻可能会导致总线电阻过低。

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    您是否意味着在总线上添加两组终端电阻器、一个靠近连接器、一个靠近其电路板的末端? 电阻呢? 它们是否应使电阻加倍以使总电阻为120欧姆?

    您能否提供图纸以更好地理解?  

    谢谢你。

    此致、

    Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-Hao、

    在 CAN 网络中、终端应放置在距离最大电缆长度的终端节点上。 120欧姆的端接值用于匹配电缆阻抗、以减少信号反射。 在系统中使用两个120欧姆端接电阻器将为收发器提供60欧姆的等效负载。 如果添加了两个以上的电阻器、则等效负载将变大、收发器可能无法驱动总线上的有效显性电平。 如果终端节点未包含终端电阻器、则信号反射可能会导致信号失真并损坏总线上的数据。  

    有关 CAN 网络中线路端接的更多信息、请参阅此应用报告、了解 控制器局域网物理层要求

    如果您有任何疑问、请告诉我。
    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的解释、这是否意味着我们应该添加两个240ohm 终端电阻器以使等效负载为120ohm? 还是只添加1组更适合实现稳定运行?

    此致、

    Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-Hao、

    CAN 驱动器设计用于驱动总等效负载60欧姆、因此两个120欧姆并联电阻器对驱动器来说很好。 每个端接电阻器应尽可能匹配线路阻抗。 该值通常为120欧姆、因此我们建议使用该电阻器值。 总的来说、应该使用两个放置在系统端点的120欧姆电阻器、此电阻器将等于一个60欧姆的总等效负载。  

    请告诉我这是否有意义。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    明白了、现在已经很清楚了。 非常感谢您的详细解释。

    此致、

    Wei-Hao