请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1051-Q1 您好!
我的客户想知道、无论斜坡(上升)时间是1ns 还是1sec、TCAN1051-Q1都能正常工作。 数据表中没有任何内容、但最近在另一个 IC 上、斜坡时间过慢时出现了问题、因此、即使斜坡时间非常快、他们也希望确保数据表运行良好(例如、 1ns)或非常慢(例如、 1秒)。 请告诉我吗?
此致、
川崎市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户想知道、无论斜坡(上升)时间是1ns 还是1sec、TCAN1051-Q1都能正常工作。 数据表中没有任何内容、但最近在另一个 IC 上、斜坡时间过慢时出现了问题、因此、即使斜坡时间非常快、他们也希望确保数据表运行良好(例如、 1ns)或非常慢(例如、 1秒)。 请告诉我吗?
此致、
川崎市