This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051-Q1:它对斜坡时间有任何要求吗?

Guru**** 1452620 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/894942/tcan1051-q1-does-it-have-any-requirements-for-ramp-time

器件型号:TCAN1051-Q1

您好!

我的客户想知道、无论斜坡(上升)时间是1ns 还是1sec、TCAN1051-Q1都能正常工作。  数据表中没有任何内容、但最近在另一个 IC 上、斜坡时间过慢时出现了问题、因此、即使斜坡时间非常快、他们也希望确保数据表运行良好(例如、 1ns)或非常慢(例如、 1秒)。  请告诉我吗?

此致、

川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    川崎-圣

    TCAN1051-Q1对 VCC 电源轨没有任何斜坡时间要求。 我能不能问他们在另一台设备上看到了什么问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

     

    感谢您的快速回复。  很抱歉、我以为我给了你回复、但我没有回复。  我不知道具体细节,但似乎由具有缓慢斜坡时间的稳压器供电的 IC 有不稳定的输出。

    此致、

    川崎市