This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐支持最大10Mbps 的 RS232收发器部件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TRSF3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/893857/recommend-rs232-transceiver-part-which-can-support-max-of-10mbps

主题中讨论的其他器件:TRSF3232E


我是来自电路板设计团队的 Meiyappan。
我们正在设计一个子卡、其中 RS232收发器应支持最大10Mbps 的速率。
您能否推荐支持最大数据速率为10Mbps 的 RS232收发器?

提前感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Meiyappan、

    到目前为止、TI 没有任何支持10Mbps 的 RS232收发器。 请注意 RS232不是高数据速率信号。 TI 最快的器件是使用1Mpbs 信号的 TRSF3232E。 请注意 、在应用中可实现的最高数据速率也 取决于容性负载。   您 使用哪种电缆以及电缆会有多长时间?

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您澄清、目前没有 RS232收发器以10Mbs 数据速率运行。

    此致、

    A V Meiyappan