Other Parts Discussed in Thread: DS26F31MQML
你好。
请您解释一下、
DS26F31MQML 输出(A1、A2、B1、B2、C1、 C2、D1、D2)、以防 IC 因过压、过热、严重颗粒冲击等而损坏之后?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DS26F31MQML
你好。
请您解释一下、
DS26F31MQML 输出(A1、A2、B1、B2、C1、 C2、D1、D2)、以防 IC 因过压、过热、严重颗粒冲击等而损坏之后?
Kirill、
是的、您答对了-我们可以就最可能的故障模式提供建议、但在所有情况下都无法确保这些模式。 最佳解决方案是通过将运行保持在器件数据表定义的限值内来避免过载故障。 对于连接到外部端口的 IO、一种常见的方法是使用 TVS 二极管、以将任何电压偏移钳制在允许的范围内。 根据预期的应力、也可以使用其他保护方案。
以下是一些有关如何为接口器件选择 TVS 二极管以防止 ESD 等瞬态应力的信息:
为了防止出现短路情况(例如、由于接线错误)等直流应力、您可以参考此参考设计:
http://www.ti.com/lit/ug/tiduer9/tiduer9.pdf
此致、
最大