This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:DP83822链路质量评估

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895332/dp83822i-dp83822-link-quality-assessment

器件型号:DP83822I

大家好、我正努力  通过 telnet 在工作站和应用程序之间传输大量数据、使用 DP83822IRHBR 作为 PHY 层。

 双方之间的握手  建立在256字节的块上。   在接收到块后、一个 ACK 被发回 WS 以启用下一个块的传输。

我做了一些基准测试、 我看到两 个连续的块之间平均等待102mS、看起来太多了。

是否有方法评估物理链路的质量(例如,设备状态寄存器中的某些指示)?


感谢您的反馈。
G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    G:您好、

    我相信对于 DP83822、我们只有寄存器0x12、它在链路质量发生变化时发送中断。

    谢谢、

    Cecilia