This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S012:TPD4S012DRYR 布局

Guru**** 2541670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895380/tpd4s012-tpd4s012dryr-layout

器件型号:TPD4S012

你(们)好  

  由于空间限制,我想通过引脚5路由 D+信号(因为引脚5内部未连接)。 它会在该功能中产生任何性能或稳定性问题?

Jebin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jebin、

    欢迎使用 E2E!

    引脚5未在内部连接到器件、因此可以通过该引脚进行路由。

    在数据表中的布局示例中、它们将信号线 D-发送到底层、因为在示例中、D+也会发送到底层以不与引脚6连接。 如果 D+和 D-分离、则可能会给系统带来问题。 在您的情况下、由于 D+位于同一层、因此通过引脚5路由不会有问题。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy Robles:

      感谢您的重播。

    Jebin